< Atrás Cargar configuración
Selector
Añadir opciones
Resumen
Inicio  Selector Añadir opciones Resumen  
Configure su variador de velocidad en unos pocos clics
Iniciar configurador Cargar configuración

Sistemas de accionamiento configurados (CTO)

Los sistemas de accionamiento configurados (CTO) se pueden personalizar rápidamente para adaptarse a tus requisitos a través de nuestro Configurador Altivar Process.

  • 4 gamas ATV660, ATV680, ATV960, ATV980

  • 90 ... 800 kW @400V

  • 110 ... 900 kW @480V

  • Parámetros probados, validados, documentados y preconfigurados

 

Características del Configurador Altivar Process

Configuración fácil

Información detallada

Dibujos dimensionales

Guardar configuraciones

Configuración fácil con múltiples opciones para satisfacer tus necesidades específicas.

Haz clic en el botón para obtener detalles técnicos / ilustraciones.

Obtén una vista de la dimensión exterior de tu accionamiento configurado.

Verifica tu configuración en la página de resumen y guárdala como archivo para su uso posterior.

 

4 PASOS para obtener una cotización

Paso 1 "Selecciona tu accionamiento"

Selecciona fácilmente un accionamiento básico desde el "Selector"

Paso 2 "Elige tus opciones"

Configura el sistema de accionamiento seleccionando entre las opciones predefinidas de CTO.

Paso 3 "Verificar y guardar"

Verifica y guarda tu configuración en la pestaña de resumen.

Paso 4 "Solicitar una cotización"

Envía un correo electrónico a tu representante de ventas local de Schneider o contacta a nuestro Customer Care Center

Nota: ¡No olvides adjuntar el archivo de configuración!

Altivar Process Drive Systems Configurator 4.22.31.15
Información del proyecto
Cliente
Pais
Aplicación
Comentarios adicionales
Guardar revocar
Solicitar opciones de ingeniería
Ok revocar