Los sistemas de accionamiento configurados (CTO) se pueden personalizar rápidamente para adaptarse a tus requisitos a través de nuestro Configurador Altivar Process.
4 gamas ATV660, ATV680, ATV960, ATV980
90 ... 800 kW @400V
110 ... 900 kW @480V
Parámetros probados, validados, documentados y preconfigurados
Configuración fácil
Información detallada
Dibujos dimensionales
Guardar configuraciones
Configuración fácil con múltiples opciones para satisfacer tus necesidades específicas.
Haz clic en el botón para obtener detalles técnicos / ilustraciones.
Obtén una vista de la dimensión exterior de tu accionamiento configurado.
Verifica tu configuración en la página de resumen y guárdala como archivo para su uso posterior.
Paso 1 "Selecciona tu accionamiento"
Selecciona fácilmente un accionamiento básico desde el "Selector"
Paso 2 "Elige tus opciones"
Configura el sistema de accionamiento seleccionando entre las opciones predefinidas de CTO.
Paso 3 "Verificar y guardar"
Verifica y guarda tu configuración en la pestaña de resumen.
Paso 4 "Solicitar una cotización"
Envía un correo electrónico a tu representante de ventas local de Schneider o contacta a nuestro Customer Care Center
Nota: ¡No olvides adjuntar el archivo de configuración!